Renesas Synergy™

FAQ 104047 : セクションの初期化(_INITSCT)を行わなかった場合はどのような問題が発生するのでしょうか?

回答

セクションの初期化を行わない時は不定値が入ってしまいます。
その他に考えられる影響としては、ROM上にある初期化データをRAM上に転送できなくなります。

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください