Renesas Synergy™

FAQ 104045 : 8ビットマイコンH8/300で16ビット、32ビットの演算を行う方法を教えて下さい。(H8)

回答

H8/300では、32ビットの加減算がサポートされていません。
サポートされない演算は、全てランタイムルーチンで演算するコードが生成されます。
C言語で、shortやlongの演算を記述してください。
また、標準ライブラリをリンクしてください。

適用製品

H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください