Renesas Synergy™

FAQ 104838 : 【D/Aコンバータ】 DAi端子から0V出力時に、1.5mA程度(ピーク時)流れ込むがいいか。[2003/12/08]

1.5mA流れ込むことに関しては問題ありません。ただし、電流が流れ込む間はD/A出力の精度が大きく悪化しますので、注意してください。(#103070)

適用製品

3803H
3803L
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください