Renesas Synergy™

FAQ 104042 : defineオプションを使用したとき、「(0) : 1300 (W) Command parameter specified twice」のwarningが出力します。

回答

(例) shc -cpu=sh3 -optimize=1 -speed -pic=1 -define=MEM_MEM -define=NO_GETENV jcapimin.c

同じコンパイルオプションを2度(以上)指定しているため、最後(あと)に指定したもの(-define=NO_GETENV)を有効とします。
というwarningメッセージです。
上記の場合、

-define=MEM_MEM,NO_GETENV

と記述してください。

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください