Renesas Synergy™

FAQ 1011677 : PDG2でe² studioプロジェクトを設定すると 「インテグレーションサービスをインストールしてください」エラーが出る

Q : 質問

PDG2(Peripheral Driver Generator Version 2)から「e2 studioプロジェクトの設定」を実行しようとすると、 e²studioにはインテグレーションサービスはインストールされているのに 「インテグレーションサービスをインストールしてください」というエラーが出てしまいます。


A : 回答

e²studioでPDG2をお使いになるには、下記の操作によりCOMオブジェクトの登録も必要です。
(インテグレーションサービスにおいては、下記のISServer.exeが「COMオブジェクト」に相当します)

(1) <e2 studioがインストールされた場所>\Utilitiesにある、ISServer.exe のショートカットを作成する。
(2) ショートカットのプロパティで ...\Utilities\ISServer.exe の後に /regserver のオプションを追加する。
(3) 上記で作成したショートカットの上で右クリックして「管理者として実行(A)...」を選択する。

注1: 使用するe2 studioの Utilities/ISServer.exe を実行する必要があります。
  もし別な場所のe2 studioを使ってインテグレーションサービスを動作させる場合には、
  その場所のISServer.exeを再度実行しなければなりません。

注2: 登録するにはレジストリに書き込む必要があるため、上記(3)の操作には管理者権限を要します。

 

 

適用製品

e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください