Renesas Synergy™

FAQ 1011325 : e² studioのヘルプ画面左側のツリー表示が[+][-]ボタンを押しても反応せず、各トップページしか見られません。

Q: 質問

e² studioのヘルプ画面左側のツリー表示が[+][-]ボタンを押しても反応せず、各トップページしか見られません。 


A: 回答

[原因]
e2 studio ではInternet Explorerをヘルプビューアとして使用します。Internet Explorerのバージョンによっては互換性の問題により意図通りの表示にならない場合があります。

[回避方法]
Internet Explorerの互換モードで表示させることで改善する場合があります。
互換モードを使用するには、e2 studioインストール先にある e2studio.ini の
-vmargsの行以降に

-Dorg.eclipse.swt.browser.IEVersion=7000

の一行を追加してください。
(一旦e2 studioを終了させてから編集を行ってください。)

 

適用製品

e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください