Renesas Synergy™

FAQ 104029 : "C1403(W) #pragma asm ignored"が表示され、インラインアセンブル機能が使用できない。

回答

該当ファイルに対して、コンパイルオプション"-code=asmcode"を使用してください。

本オプションを使用していない場合、"#pragma asm"から"#pragma endasm"までの記述部分を無視します。

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください