Renesas Synergy™

FAQ 1011202 : ヘルプを見ようとすると 「エラー 403: アクセスが拒否されました」というエラーが出ます。

Q: 質問

ヘルプを見ようとすると 「エラー 403: アクセスが拒否されました」というエラーが出ます。


A: 回答

e2 studioのヘルプはブラウザでローカルIPアドレス 127.0.0.1を参照する仕組みになっております。
このアドレスが「自動構成スクリプト」等により外部サイトとして認識されるネットワーク設定となっている事が考えられます。
ネットワーク設定の詳細についてはネットワーク管理の御担当様にご相談ください。

 

適用製品

e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください