Renesas Synergy™

FAQ 1011201 : デバッグ構成には 「GDB ハードウェア・デバッギング」と「Renesas GDB Hardware Debugging」 がありますが、どちらを使うべきでしょうか?

Q: 質問

デバッグ構成には 「GDB ハードウェア・デバッギング」と「Renesas GDB Hardware Debugging」 がありますが、どちらを使うべきでしょうか?


A: 回答

ターゲットがRenesas製マイコンであれば 「Renesas GDB Hardware Debugging」をお使いください。
「GDB ハードウェア・デバッギング」 はeclipse標準のプラグインです。

 

適用製品

e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください