Renesas Synergy™

FAQ 1011200 : GDBコンソール画面が文字化けしてしまいます。

Q: 質問

GDBコンソール画面が文字化けしてしまいます。


A: 回答

以下の手順によりデバッガコンソールの文字コード設定をUTF-8に設定してください。

設定方法:

  • 「実行」メニューの「デバッグ構成」でデバッグ構成の設定ダイアログを表示します。
  • 右側のペインにある「共通」タブを選びます。
  • 「エンコード」欄にある「その他」のリストから
    「UTF-8」を選択して[適用]ボタンを押してください。

 

注:エディタ画面に文字化けがある場合はFAQ No. 1011198を参考にしてください。

適用製品

e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください