FAQ 1008977 : mil

「ミル」と呼ばれ、米国防総省のMIL(Military)規格で使用されている長さの単位で、1/1000インチを表します。たとえば、300milは7.62mm(=300×25.4/1000)です。
半導体デバイスでは、DIPやSOPのパッケージ本体幅を表現するのに用いられていましたが、メートル法施行により、現在はmm表記が一般的になっています。なお、mil表記に慣れた方への配慮で、当社の外形図では「7.62mm(300)」などの表記をしています。

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください