Renesas Synergy™

FAQ 104025 : [High-performance Embedded Workshop V.4, V.3] High-performance Embedded Workshopのプレースホルダ(相対パス指定)の意味を教えてください。

回答

本ダイアログは、High-performance Embedded Workshop V.3がエラー終了した場合に、御使用の環境に関する情報を自動的にレポート作成し、ルネサスサポートセンタへのメールを送信する機能です。
レポートの最後に"Please type a description of the problem you wish to report:"という記載が御座いますので、その後ろにエラー終了に至るまでの経緯を記述頂き、"Submit"ボタンを押して下さい。

適用製品

High-performance Embedded Workshop
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください