Renesas Synergy™

FAQ 1010981 : e² studioでのプロジェクトビルド時に下記のエラーが表示されます (ヘッダファイルが見つからない)。

[例]
../src/sample.c:29:22: fatal error: user.h: No such file or directory

 

発生条件:

  • ヘッダファイルのディレクトリが プロジェクトプロパティの 「コンパイラ」- 「ソース」-「インクルード・ファイル・ディレクトリー」にヘッダファイルの検索パスが登録されている
  • 上記で指定したファイルパスに日本語文字(その他のマルチバイト文字)が含まれている

 

回答

eclipse環境ではマルチバイト文字を含むファイルパスはサポートされません。
マルチバイト文字を含まないディレクトリにソース、プロジェクトを配置してください。

適用製品

e² studio
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください