Renesas Synergy™

FAQ 1007328 : エントリRAMの配置領域に制限はありますか?

セルフ・プログラミング実行中に割り込み処理を実行しない場合は配置に対して制限事項はありません。
しかし、割り込み処理を使用する場合は次の制限があります。
それは、以下のジャンプ命令がお客様自身によって組み込まれますので、内蔵RAM の先頭4バイトまたは8バイト以降にエントリRAMを設置しなければならないということです。

  • 内蔵RAM の先頭4 バイトには“ノンマスカブル割り込み(NMI)処理へのジャンプ命令”
  • 内蔵RAM の先頭4 バイトからの4 バイト領域には“マスカブル割り込み処理へのジャンプ命令”

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください