Renesas Synergy™

FAQ 104008 : [High-performance Embedded Workshop V.4, V.3] ワークスペースウィンドウで、プロジェクトがグレー表示されてしまいます。

回答

複数のプロジェクトを含むワークスペースを開いた時、 最後に選択していたプロジェクト以外は、アンロード(グレー化)された状態になります。

下記方法により、プロジェクトをロードしてください。

  1. ワークスペースウィンドウにて、アンロードされたプロジェクトを選択し、右クリック。
  2. ポップアップウィンドウにて、[プロジェクトのロード]を選択。

適用製品

High-performance Embedded Workshop
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください