Renesas Synergy™

FAQ 104002 : [High-performance Embedded Workshop V.4, V.3] プロジェクトのファイルを一時的にビルドから除外する方法を教えて下さい。

回答

ワークスペースウィンドウの"Projects"タブのファイル上でマウスの右ボタンを押下し、[ビルドから除外 <file>](Exclude Build <file>)を選択してください。
すると、そのファイルがビルドから除外されます。

再びファイルをビルドに戻すには、ワークスペースウィンドウの"Projects"タブの当該ファイル上でマウスの右ボタンを押下し、[ビルドから除外の解除 <file>](Include Build <file>)を選択してください。

適用製品

High-performance Embedded Workshop
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください