Renesas Synergy™

FAQ 103995 : [High-performance Embedded Workshop V.4] エディタにテキストファイルが表示されているが、シンタックスが色付けされません。

回答

ファイルに名前が付いている(保存した)ことを確認してください。

また、[基本設定 -> オプション]を選んで"オプション"ダイアログボックスを開き、"エディタ"タブの"シンタックスカラーリング"チェックボックスがチェックされていることを確認してください。

High-performance Embedded Workshop は、ファイルの拡張子の属するファイルグループを調べてファイルを色付けするかどうかを判断します。

現在定義されている拡張子とファイルグループを参照するには、[プロジェクト -> ファイルの拡張子]を選んで"ファイル拡張子"ダイアログボックスを表示してください。
色付け情報を確認するには、[基本設定 -> 表示の形式]を選んで"表示形式"ダイアログボックスを参照してください。

詳細は、High-performance Embedded Workshop4 ユーザーズマニュアル "4.12 シンタックスを色付けする"を参照してください。

適用製品

High-performance Embedded Workshop
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください