Renesas Synergy™

FAQ 1011144 : CC-RXコンパイラを使用しています。High-performance Embedded Workshopを使用しているPCへCubeSuite+をインストールする際の注意事項はありますか?

回答

CC-RXには、High-performance Embedded Workshop環境とCubeSuite+環境の製品があります。
これらは、それぞれ別なフォルダへインストールするので両者を同じPCにインストールしてご使用いただいても問題ありません。

適用製品

CS+ (旧 CubeSuite+)
High-performance Embedded Workshop
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください