Renesas Synergy™

FAQ 1007199 : FlashSetInfo関数でセキュリティ情報の設定を変更することはできますか?

セルフ・プログラミングでは,セキュリティ情報を許可から禁止にすることはできますが,禁止から許可にすることはできません。禁止から許可にする場合は、プログラマでチップ消去の実行が必要です。ただし、チップ消去を禁止に設定した場合、プログラマでもチップ消去が実行不可となります。

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください