Renesas Synergy™

FAQ 103974 : [High-performance Embedded Workshop V.4] High-performance Embedded Workshopエディタで日本語のコメントが文字化けしてしまいます。

回答

  1. High-performance Embedded Workshopメニュー[基本設定] -> [表示の形式]を選択してください。
  2. [表示形式]ダイアログの左側で文字化けするウィンドウの種類を選択(マウスでポイント)してください。
  3. 同ダイアログ右側[フォント]タブを選択し、日本語フォントが選択されていることを確認してください。

なお日本語フォントをインストールした英語WindowsOSをご使用中の場合は、コントロールパネルの「地域のオプション」で、各種言語設定が日本語に設定されていることを確認してください。

適用製品

High-performance Embedded Workshop
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください