Renesas Synergy™

FAQ 103969 : "BCLR #0,@60:8"を指定したらウォーニング835が出力されました。

回答

8bitおよび16bitアドレス領域を指定する場合は、フルアドレスで指定します。

例) cpu=300ha:20の場合
BCLR #0,@FFF60:8

適用製品

H8SX, H8S, H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください