Renesas Synergy™

FAQ 103966 : アセンブリ言語ソースプログラムに記載されている、".POOL"や".NOPOOL"の意味がわかりません。

回答

".POOL"や".NOPOOL"は、アセンブラ制御命令です。

".POOL"はリテラルプール自動生成機能によって生成されるリテラルプールの出力位置を指定します。

".NOPOOL"は、リテラルプール自動生成機能によって生成されるリテラルプール出力を抑止します。

適用製品

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください