Renesas Synergy™

FAQ 1010080 : R5F213MCQNNP(R8C/3MQグループ)のプログラムをE8aでデバッグしますが、エミュレータの設定で気をつけることはありますか?

回答

E8aのファームウェアの配置領域は、ユーザフラッシュ領域の04000h~1FFFFhの範囲内を設定してください。
固定割り込みベクタ領域を含まないようにしてください。また、データフラッシュ領域は選択しないでください。
詳細は、こちらからE8aエミュレータ ユーザーズマニュアル別冊 (R8C/3xシリーズ R8C/Lxシリーズ 接続時の注意事項)の「5.3 ファームウェア配置タブ」および「7.E8aエミュレータ使用上の注意事項」→28ページ注2をご参照ください。

なお、ユーザプログラムが112KBを超えていた場合もプログラムダウンロード時にウォーニングメッセージは出力されません。ユーザプログラム容量はmapファイルで確認してください。

適用製品

R8C/3MQ
E8a
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください