Renesas Synergy™

FAQ 1011112 : CS+環境で構造体のメンバをリアルタイムで表示する方法は無いのでしょうか?

Q: 質問

CS+環境で構造体のメンバをリアルタイムで表示する方法は無いのでしょうか?


A : 回答

構造体のメンバのリアルタイム表示については、CS+では表示されません。
CS+ではポインタが指すアドレスを取得するのとポインタの実態を取得する時間差が生じ、
正しい値が表示されていない可能性があるため"?"表示とする仕様です。
(実態を参照しているときに別のポインタの値になっている可能性があります)

適用製品

統合開発環境 CS+ (旧 CubeSuite+)
E1 [R0E000010KCE00]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください