Renesas Synergy™

FAQ 1008233 : 最適化してもソース・デバッグできますか?

回答

できます。
ただし、最適化によって変数の位置が変わったり、 見えなくなったり、などといった現象が起こることがあります。
また、シンボルの削除などにより、ブレーク・ポイントの設定や、 ステップ実行ができない部分が発生することがあります。

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください