Renesas Synergy™

FAQ 1011806 : 多重割り込みの設計値(最大段数、スタック容量等)を教えて下さい。

Q : 質問

多重割り込みの設計値(最大段数、スタック容量等)を教えて下さい。


A : 回答

NMIを除いて最大15段です。 また,スタック容量の算出式は「RI600V4コーディング編マニュアル」の付録Dに 記載しています。
なお,多重割り込みで使用するのはシステムスタックです。
割り込みハンドラでは,割り込みマスクレベル(PSW.IPL)を自レベルより下げてはいけないというRI600V4の仕様としています。もし IPL を下げると、前記スタック算出式ではシステムスタックが足りなくなります。

 

 

適用製品

RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください