Renesas Synergy™

FAQ 103482 : オンボード書込みをする際、基板上はどの様な対策を図ればよろしいでしょうか?

オンボード書込みツールを接続するためのコネクタを増設する必要が有ります。コネクタの配線、注意事項に関しては オンボード書込みツールのマニュアル をご参照願います。

 

適用製品

H8/300H Super Low Power
H8/38602R
H8/38086R
H8/38076R
H8/300L Super Low Power
H8/3857
H8/3854
H8/3847R, 3847S, 38347, 38447
H8/3827R, 3827S, 38327, 38427
H8/38024R, 38024, 38024S, 38124
H8/3802, 38002S, 38004, 38104
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください