Renesas Synergy™

FAQ 107499 : タスクトレースウィンドウおよびタスクアナライズウィンドウが表示されません。

回答

E8aエミュレータはタスクトレースウィンドウおよびタスクアナライズウィンドウをサポートしていません。
また、E10A-USBエミュレータを14ピンコネクタ用ケーブルで使用している場合、タスクトレースウィンドウおよびタスクアナライズウィンドウは表示できません。
36ピンケーブルを使うときはタスクトレースウィンドウを表示させることができます。

 

適用製品

High-performance Embedded Workshop
E10A-USB
E8a
SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7750/4]
SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7700/4]
SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7000/4]
H8SX,H8Sファミリ用リアルタイムOS [HI1000/4]
High-performance Embedded Workshop リアルタイムOS対応デバッグ機能

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください