Renesas Synergy™

FAQ 107498 : タスクトレースウィンドウおよびタスクアナライズウィンドウで時間が表示されません。

Q: 質問

タスクトレースウィンドウおよびタスクアナライズウィンドウで時間が表示されません。 


A: 回答

E10A-USBエミュレータを使用している場合、時間は表示できません。(SH2A-DUALを除く)

 

適用製品

High-performance Embedded Workshop
E10A-USB
SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7750/4]
SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7700/4]
SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7000/4]
H8SX,H8Sファミリ用リアルタイムOS [HI1000/4]
High-performance Embedded Workshop リアルタイムOS対応デバッグ機能

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください