Renesas Synergy™

FAQ 1011803 : 可変長メモリプールからメモリブロックを取得したとき、指定した取得サイズ分の領域を使用できますか?

Q : 質問

可変長メモリプールからメモリブロックを取得したとき、指定した取得サイズ分の領域を使用できますか?


A : 回答

使用できます。実際に取得されるサイズは、ユーザが指定したサイズより多めにとられており、その部分はメモリブロックの管理領域として使用されます。
多めに取られるサイズは、カーネルによって異なり、RX850、RX850 Pro は4バイト、RI850V4 V1、RI850V4 V2は8バイトです。

 

適用製品

RH850ファミリ用リアルタイムOS [RI850V4] V2
V850ファミリ用リアルタイムOS [RI850V4] V1
V850用リアルタイムOS [RX850 Pro]
V850用リアルタイムOS [RX850]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください