Renesas Synergy™

FAQ 107395 : E10A-USBエミュレータ起動時に "No error code"が表示されます。

Q: 質問

E10A-USBエミュレータ起動時に "No error code"が表示されます。


A: 回答

以下を確認してください。

  1. ID Code入力画面の前に表示されるシステムクロック入力画面で入力した周波数が間違っている可能性があります。
    入力した周波数に間違いがないか、およびクロックがマイコンに入力されているかを確認願います。
    なお、[System Clock]ダイアログボックスでは逓倍後のCPUの動作周波数を設定し、[Clock]ダイアログボックスではターゲットマイコン(MCU)に接続している水晶発振子または入力している外部クロックの周波数を設定してください。
  2. E10A-USBがサポートしていない動作モードを設定していないか確認願います。
    E10A-USで使用可能な動作モードは対応マイコン別のE10A-USBユーザーズマニュアル別冊を参照ください。
  3. ASEMD,DBGMD,EMLE等の端子設定がE10A-USBを使用する場合の設定になっているかどうか。
    詳細は対応マイコン別のE10A-USBユーザーズマニュアル別冊の1.5H-UDIポートコネクタとチップ間に推奨接続例(H8Sファミリ,H8SXファミリの場合は1.4E10A-USBとの接続例)を参照ください。

対応マイコン別のE10A-USBユーザーズマニュアル別冊はこちらからダウンロードできます。

(FAQ 107416 on global site)

 

適用製品

E10A-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください