Renesas Synergy™

FAQ 1008214 : どのような関数をfar jump呼び出しにすればよいですか?

回答

jarl命令でアドレス解決ができない場合、 リンカが、次のようなエラー・メッセージを出力します。


F4161 symbol "symbol" (output section section1) is too far from output section "section2". (value: value, file: file, input section: section3, offset: offset, type: relocation type).


symbol への分岐命令が分岐可能な範囲を越えているため、 symbol として示されている関数をfar jump呼び出しにしてください。



エラー番号は、V2.50以上で対応です。

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください