FAQ 104899 : 【ROM】 ユーザーズマニュアル、データシートでは、ROMについて「先頭の128バイトと最後の2バイトは製品検査用の予約領域で、それ以外がユーザ領域です。」とあるが、予約領域を使っても問題はないか。現在、EPROM版で評価中だが、この領域にもデータを書き込んで使用しても正常に動作しているようだ。[2003/02/06]

予約領域は使用しないでください。
現在、ご使用中の窓付きEPROM版は評価用であり、予約領域には検査用プログラムが入っていません。しかし、ワンタイムPROM版またはマスクROM版で量産される場合には、予約領域に検査用プログラムが入りますので、ユーザプログラムを書き込むことができません。 (#103123)

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください