Renesas Synergy™

FAQ 1008198 : リンク時に、マッピング状態を確認できますか?

回答

リンク・マップをファイルに保存することが可能です。
コマンド・ラインからのコマンド起動では、-mオプションでファイルを指定してください。

起動例)
>ld850 -m=maplog.map -D lnkfile a.o b.o c.o

PM+からの起動の場合、リンカオプションの設定ダイアログの"ファイル"にある、 "リンク・マップ"にファイル名を指定してください。

ただし、シンボルのアドレスを知りたい場合には、dump850を使用してください。


 

リンク・マップの例)
--------------------------------------------------------------------------------
		******** LINK EDITOR ALLOCATION MAP ********

OUTPUT		INPUT		VIRTUAL		SIZE		INPUT
SECTION		SECTION		ADDRESS				FILE

RESET       			0x00000000	0x00000004
		RESET       	0x00000000	0x00000004	startup.o

SECURITY_ID 			0x00000070	0x0000000a
		SECURITY_ID 	0x00000070	0x0000000a	*(nil)*

INTP0       			0x00000090	0x00000004
		INTP0       	0x00000090	0x00000004	main.o

.sconst     			0x00000160	0x00000004
		.sconst     	0x00000160	0x00000004	main.o

.pro_epi_run			0x00000168	0x000001e0
		.pro_epi_run	0x00000168	0x000001e0	callt.o(C:\Program Files\
NEC Electronics Tools\CA850\V3.20\lib850\r32\libc.a)

.text1      			0x00000348	0x000000da
		.text       	0x00000348	0x0000007a	startup.o
				0x000003c2	0x00000002	*(align-hole)*
		.text       	0x000003c4	0x00000050	main.o
		.text       	0x00000414	0x0000000e	sub.o

.text2      			0x00000918	0x000000a0
		.text       	0x00000918	0x000000a0	rcopy.o(C:\Program Files\
NEC Electronics Tools\CA850\V3.20\lib850\r32\libr.a)
		.text       	0x000009b8	0x00000000	C:\Program Files\
NEC Electronics Tools\CA850\V3.20\lib850\r32\rompcrt.o

.data       			0x00100000	0x0000000c
		.data       	0x00100000	0x0000000c	startup.o

.sdata      			0x0010000c	0x00000004
		.sdata      	0x0010000c	0x00000004	main.o

.sbss       			0x00100010	0x00000004
		.sbss       	0x00100010	0x00000000	startup.o
		.sbss       	0x00100010	0x00000004	*(nil)*

.bss        			0x00100014	0x00000200
		.bss        	0x00100014	0x00000200	startup.o

.tidata.word			0x03ffc000	0x00000004
		.tidata.word	0x03ffc000	0x00000004	main.o
                                           ...
--------------------------------------------------------------------------------




適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください