Renesas Synergy™

FAQ 107003 : M3A-0665 FoUSBの生産中止でE8aへの切り替えがガイドされていますが、FoUSBの10ピンとE8aの14ピンを変換するコネクタはありますか。

Q: 質問

M3A-0665 FoUSBの生産中止でE8aへの切り替えがガイドされていますが、FoUSBの10ピンとE8aの14ピンを変換するコネクタはありますか。 


A: 回答

変換コネクタ E8 14PIN-10pin Convert Board (R0KZC000000002R) をご利用ください。

この変換コネクタは7線接続式のM16Cファミリに対応しています。R8C/Tinyシリーズには対応していません。
変換コネクタの詳細は こちらを参照ください。

 

適用製品

E8a

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください