Renesas Synergy™

FAQ 1008196 : 関数の引き数は、いくつまでが適当ですか?

回答

引き数用のレジスタは、r6~r9の4個です。
引き数が5個以上の場合は、5個め以降はスタックを使用します。
したがって、引き数はなるべく4個以内にしてください。
どうしても5個以上になる場合、構造体のポインタで引き数を渡すようにしましょう。

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください