Renesas Synergy™

FAQ 107000 : E8aのACTランプが点灯しません。

Q: 質問

E8aのACTランプが点灯しません。


A: 回答

今までに使用できていた環境でE8aをPCにUSB接続してもACTランプが 点灯しなくなった場合は、E8a内部のヒューズが切れた可能性があり ます。新たな環境に接続した場合にACTランプが表示されない場合は、USBドラ イバが正しくインストールされているかを確認してください。

ヒューズが切れる原因については、E8aのユーザズマニュアルの3.7章 「システムグランド系の接続」を参照してください。

ただし、上記3.7章にあるように、ユーザシステムでシグナルグランドとフレームグランドを 接続せず、フレームグランドだけを接地した状態でもユーザシステムに別途電源を供給して 使用した場合、ACTランプが点灯することがありますが、E8aとしては正常な動作を保証できません。
ヒューズはお客様にて交換することはできませんので、修理に出すか 新規購入をお願いします。

 

適用製品

E8a

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください