FAQ 103570 : Flash版とMask版でソースプログラムを変更する必要がありますか?

ありません。
ユーザプログラムでのフラッシュ書き換えなどフラッシュメモリのレジスタをアクセスしている場合は、Mask版への切り替え時にフラッシュメモリのレジスタを アクセスしないように変更してください。

適用製品

H8/300H Tiny
H8/36109
H8/36087
H8/36064
H8/36049
H8/36037, H8/36057
H8/36014, H8/36024
H8/3694
H8/3687
H8/3672
H8/3664
H8/36912, H8/36902
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください