Renesas Synergy™

FAQ 106992 : E10A-USBエミュレータでユーザプログラムをダウンロードできません。

回答

ダウンロードモジュールダイアログボックスの 【デバッグ情報のみのダウンロード】にチェックが入っていると プログラムのダウンロードは行われません。チェックをはずしてください。

また、ダウンロードする領域がRAMの場合、

  1. メモリが正常にアクセスできない状態である可能性があります。
    ターゲットボードのメモリの結線とバスコントローラの設定を確認してください。
    メモリがSDRAMの場合は、ダウンロードする前にSDRAMの初期化を行う必要があります。
    ダウンロードする前にメモリウィンドウで正常にリード/ライトできるか確認してください。
  2. 【デバッグ】メニューの【デバッグの設定】の【オプション】タブで 【ダウンロード後CPUリセット】にチェックが入っていると、 プログラムをダウンロード後にCPUリセットコマンドを実行します。
    ダウンロード後にバスコントローラの設定が全てリセットされて しまいますので、RAMへのアクセスが正常に出来なくなります。 チェックをはずしてダウンロードしてください。

 

適用製品

E10A-USB

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください