Renesas Synergy™

FAQ 105380 : E7専用端子を使用しない場合は、どのように処理すればいいのでしょうか?

E7_0,E7_1端子は100kΩの抵抗でプルアップしてください。E7_2端子はシステムクロック発振器/内蔵発振器の選択を行います。100kΩの抵抗にてプルアップもしくはプルダウンしてください。発振器選択に関しては、「H8/38602Rグループ ハードマニュアル 4.2.4 内蔵発振器を選択する方法」を参照してください。

適用製品

H8/300H Super Low Power
H8/38602R
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください