Renesas Synergy™

FAQ 106805 : 「接続」アイコンが表示されず、デバッグ→接続を選択できません

Q: 質問

「接続」アイコンが表示されず、デバッグ→接続を選択できません


A: 回答

High-performance Embedded Workshopのメニュー「デバッグ」→「デバッグの設定」を選択して「デバッグの設定」ダイアログ を開き、ターゲットの設定がご使用のマイコンに対応した”E10A-USB SYSTEM”になっているか確認ください。

 

適用製品

E10A-USB

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください