Renesas Synergy™

FAQ 106751 : E10A-USBのWriting flash memoryモードでプログラムをダウンロードしたときThe program size exceeds range of flash memoryという警告メッセージが表示されます。

Q: 質問

E10A-USBのWriting flash memoryモードでプログラムをダウンロードしたときThe program size exceeds range of flash memoryという警告メッセージが表示されます。 原因と対処方法を教えてください。


回答

このメッセージは、ダウンロードしたプログラムにおいて、マイコンの内蔵ROM領域以外のアドレスにデータが存在している事を示しています。
mapファイルを参照して内蔵ROM領域以外にデータが存在している場合は、内蔵ROM領域内にデータを配置するようにプログラムを変更してください。

 

適用製品

E10A-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください