Renesas Synergy™

FAQ 106750 : E8a使用中にE8a本体を動かすとE8aのACTランプが消える事があります。

Q: 質問

E8a使用中にE8a本体を動かすとE8aのACTランプが消える事があります。


A: 回答

E8aに同梱されているUSBケーブル以外のUSBケーブル(E8やE10A-USBに同梱されているケーブル)を使用してないでしょうか。 E8aの構造上、他のUSBケーブルでは、USBコネクタがE8aに十分深く挿入できない場合があります。
すると、E8a本体やケーブルを動かすとコネクタがはずれ、デバッグが中断するなどの問題が発生する場合があります。
必ずE8aに同梱しているUSBケーブルを使用してください。

 

適用製品

E8a

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください