FAQ 105228 : M66592 にて、CPUバスインタフェースでもっとも効率のよいバス設定を教えてください。

CPUバスインターフェースの場合は以下のバス設定が効率のよい設定になります。

  • 16bitセパレートバス
  • DMAバースト転送(CPUアドレス未使用)
  • DFORM(DMA転送信号選択)="010"または"011"設定


なお、M66592/M66596の最高転送速度は40MByte/sです。


#対象デバイス:M66592,M66596

適用製品

M66596, R8A66597
M66592
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください