Renesas Synergy™

FAQ 105229 : エンドポイントを複数使用している場合、特定のエンドポイントのみBRDY割り込み出力をマスク(許可⇒禁止)することは可能ですか?

可能です。
BRDY割り込み許可レジスタで特定のエンドポイントのBRDY割り込みをマスクすることができます。

※デバイスにより、レジスタ(ビット)名が異なりますので、詳細は、各データシートを参照ください。

#対象デバイス:M66291,M66590,M66591,M66592,M66596

適用製品

M66596, R8A66597
M66291
M66591
M66592
M66590
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください