Renesas Synergy™

FAQ 103420 : SH7144/SH7145グループのI2Cバスインタフェース機能はオプションとなっていますが、フラッシュメモリ版も同様ですか?

ASH7144/SH7145グループのフラッシュメモリ版およびROMレス版は、I2Cバスインタフェース機能を内蔵しています。 マスクROM版は、ROM発注時にI2Cバスのオプションを指定する必要があります。

詳細は、最寄りの特約店にご相談ください。

適用製品

SH7144, SH7145
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください