Renesas Synergy™

FAQ 103343 : シリアル送信で、シリアルコントロールレジスタ(SCR)のTEビットを"1"にセットしたとき、TxD端子の初期値はどうなりますか?

TEビットを"1"にセットしたときのTxD端子の初期値は、調歩同期式モード、クロック同期式モード共に"High"レベル出力になります。

適用製品

SH7144, SH7145
SH7065
SH7058
SH7055
SH7050, SH7051
SH7052, SH7053, SH7054
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
SH7032, SH7034, SH7034B
SH7032
SH7020, SH7021
SH7018
SH7014, SH7016, SH7017
SH7011
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください