Renesas Synergy™

FAQ 106566 : AUD機能無しのE10A-USB(HS0005KCU01H)を持っています。 36ピンケーブルを購入すればAUD機能が使えるようになりますか。

Q: 質問

AUD機能無しのE10A-USB(HS0005KCU01H)を持っています。 36ピンケーブルを購入すればAUD機能が使えるようになりますか。


A: 回答

いいえ、E10A-USB(HS0005KCU01H)ではAUD機能は使用できません。
E10A-USB本体の回路にAUD信号からの情報を取得する機能を内蔵していないため、たとえ36ピンケーブルを接続し たとしても、AUD機能は使用できません。

 

適用製品

E10A-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください