Renesas Synergy™

FAQ 103369 : CASビフォRASリフレッシュ時のRASアサートサイクル数を設定するとどこのタイミングが延びるのでしょうか?

SH7065  =>TRrwが伸びます。

上記以外 =>TRcのタイミングが伸びます。

適用製品

SH7065
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
SH7032, SH7034, SH7034B
SH7032
SH7020, SH7021
SH7014, SH7016, SH7017
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください