Renesas Synergy™

FAQ 106481 :SH7618グループ、SH7619グループ、SH7670グループをHIFブートモードで使用すると、E10A-USBエミュレータが起動しません。

Q: 質問

SH7618グループ、SH7619グループ、SH7670グループをHIFブートモードで使用すると、[Connecting]ダイアログボックス に "User register set”メッセージ表示後、“Communication timeout error”を 表示し“H-UDI boot failed”となり、E10A-USBエミュレータが起動しません。


A: 回答

HIFブートモードで起動される場合は、[Connecting]ダイアログボックスに User register setメッセージ表示後、30秒以内にHIFブート処理を完了してくださ い。
また、HIFMD端子が"High"状態のまま[CPUのリセット]、[リセット後実行]を行なう 場合は、リセット発行後30秒以内にHIFブート処理を完了するようにしてください。
 

適用製品

E10A-USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください